This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:ADC 长期稳定性

Guru**** 2791535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007825/adcs7476-adc-long-term-stability

器件型号:ADCS7476

尊敬的 ADC 团队:

我对 ADCS7476长期稳定性有疑问。

第一

通常、运算放大器失调电压漂移和电压基准具有长期稳定性、但 ADC 是否需要考虑其他参数?

2

ADCS7476电压基准是外部基准、因此我们无需考虑电压基准。

然而、ADCS7476具有如下所示的内部缓冲器、那么我们是否具有该偏移电压漂移?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该数据表包含器件的所有可用性能规格。 通常需要关注的参数是增益和偏移误差。   您所参考的图像将在数据表中给出的参数中被考虑。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我知道数据表中有 Voff 和 GE、但没有长期稳定性信息。

    ADCS7476 VFF 和 GE 是否具有长期稳定性?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所提供的信息适用于器件的使用寿命、前提是器件在规格范围内运行。