This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:TIDA-01850

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, CC2640R2F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007150/afe4900-tida-01850

器件型号:AFE4900
主题中讨论的其他器件:TIDA-01580CC2640R2FUNIFLASH

  大家好、

           IAM、使用 TIDA-01580-E2板。

           我对该板几乎没有什么疑问。 我按照此链接 https://www.ti.com/tool/TIDA-01580?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign 提供的步骤进行操作

           在这方面、我怀疑电路板 TIDA-01580附带默认二进制文件、或者我们需要刷写二进制文件。

           然后、CC2640-R2启动板需要刷写 TIDA-01580_firmware_Rx 或不刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果此电路板由 TI 代表发送给您、则该电路板将已刷写。

    如果您使用 Gerber 文件自行构建了电路板、则需要使用 Tx 固件刷写电路板。

    CC2640R2F 电路板无需使用 RX 固件进行编程或刷写。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay

                  感谢你的答复。

                   但我已将 TIDA_firmware_TX 刷写到 TIDA-01580板。

                   然后打开 LabVIEW .exe 应用程序。 启动器 CC2640R2未与此应用连接。 谨随函附上验证文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从屏幕截图中可以看出、Launchpad 似乎未连接。 您的 Launchpad 是否已正确连接?

    刷写 TIDA-01580板后、您是否已将跳线放回 Launchpad 上?

    此外、请检查.out 文件是否位于 TIDA-01580_firmware_rx\FlashROM_Stack_Library 文件夹中。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

                  我在启动器焊盘上做了一些工作、例如使用 Uniflash 工具并刷写 TIDA-01580_firmware_Rx 来完全擦除闪存、对于 TIDA-01580传感器板刷写了 TIDA-01580_firmware_TX。

                  然后、我连接到 LabVIEW 应用软件。 生成相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查的一件事是、所有软件都安装了建议的版本。