This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器

Guru**** 2677595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28C43, UCC2897A, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007006/dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28C45UCC28C43PMP8944UCC2897ALM5036

尊敬的先生:

这是来自 Agnikul cosmos 的 Anisha、这是一家在印度马德拉斯工业研究所孵化的创业公司。 我们采购特定组件、并发现您是我们要求的潜在供应商。  

因此、我 想申请  符合我们下列要求的直流/直流转换器数据表。 如果可能 、我们的技术团队希望与您就此进行少量讨论。 请告知我们您的空房情况。

输入电压(最小值)(V) 输入电压(最大值)(V) 输出电压(V) 输出数量 输出功率(W) 拓扑
20. 36. 5. 1 5. 反激式
20. 36. 24 1 12-15. 反激式
20. 36. 24 1 250 正向
20. 36. 5. 1 10. 反激式
期待收到您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在此处查看产品选择工具。 对于这些类型的产品、可能有几种不同的产品线。 我已将 TT 重新分配给可能的嫌疑人之一。  

    https://www.ti.com/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/pwm-resonant-controllers/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anisha、

    在此感谢您关注 TI! 对于反激式、我推荐非常流行的 UCC28C43/UCC28C45。 这些器件支持 webench、因此您可以在线使用该工具来帮助设计每个设计的外部组件。  

    对于正向、我将查看我们的有源钳位正向 UCC2897A。 该器件具有许多使用它的参考设计。 PMP8944在线版符合您的要求: https://www.ti.com/tool/PMP8944

    在250W 时、如果效率至关重要、您还可以考虑使用1/2电桥。 LM5036是理想的选择、并且高度集成。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    John