This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:电源序列要求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008257/ads8689-power-sequence-requiements

器件型号:ADS8689

您好!

我考虑使用 ADS8689的模拟输入电路板。

我在该论坛中阅读了以下有关 ADS8689电源序列的文章的内容。

>首先应用 DVDD 和时、对 ADS8689有具体的电源定序要求
> AVDD 不可用、您必须确保输入信号同时为 AIN_P 和 AIN_GND
> doe 不会超过绝对最大额定值、包括电压和电流、否则、它会
>可能会导致闩锁问题。

我想知道、在上述电源序列的情况下、如果 AIN_P 的电压和 AIN_GND 到 GND 的电压满足低于+ 15V/-15V 的要求、则不会出现包括闩锁在内的问题。

(连接到 ADS8689 AIN_P 引脚的放大器电路的电源为+ 12V/-12V)

此外、请告诉我、在使用该电源序列开启电源后、ADS8689是否有任何必要的操作(例如复位执行)。

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    ADS8689数据表中的绝对最大额定值表已按如下方式更新。 当输入信号低于+/-15V 且 AVDD 浮动时、器件不会根据 ABS 额定值受损。 但是、请注意、"长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性"。

    遵循数据表中的绝对最大额定值是所有 ADC 的常见要求、而不是 ADS8689所需的特殊电源定序。

    由于 ADS8689 ADC 不符合您在以下查询中提供的信息的要求、因此将关闭此线程。 请在下面的同一个查询中发布您的所有问题:

    ADS8689:将 INA129仪表放大器 IC 连接到 ADS8689

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络