This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸屏输入端的电容器 C4-C7

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007757/tsc2007-capacitor-c4-c7-at-touch-screen-input

器件型号:TSC2007

大家好、

我看到了 TSC2007EVM 原理图、并找到 位于触摸屏输入端和接地端之间的 C4-C7。 我想问这一点。

1、为什么放置电容器?

2、 这些是否总是 必须放置?

3、选择最大电容等电容器是否存在任何限制?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    您圈出的电容器实际上未安装在 TSC2007EVM 上(NI)、因此希望可以回答问题2。  对于问题1、请将其视为 RC 低通滤波器的"C"部分、其中触摸屏本身的电阻为"R"。  对于 Q3、电容器的值 取决于系统中的噪声量以及准确捕获触摸坐标所需的稳定时间。  以下是一个应用手册、可能有助于更详细地解释:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa155a/sbaa155a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的评论。

    电容器肯定是 NI、但在原理图上只放置一个或两个电容器是否存在任何问题? 对于示波器、X+线路上的噪声比其他线路大、客户是否只能组装 C4? 而其他器件未组装。  

    还是应该平衡它们、例如电容必须相同?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、

    通常、电容器是相同的值。  触摸屏的 X 和 Y 板可能会有所不同、因此在某些情况下、X+/-输入的值与 Y+/-输入的值略有不同。  希望这能解决您的问题!