This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:无 CONVST 时意外繁忙

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008149/ads8556-unintentional-busy-without-convtst

器件型号:ADS8556

尊敬的先生:

我使用了 ADS8556、并面临一些意外的忙信号、而不具有 CONVST 高电平、请参阅下面的图

。  

第一个黄色占线、第二个蓝色是 CONVST、您可以看到、当 CONVST 变为低电平后、会发生意外占线、并且其电平太小、无法导致断电模式、

我们的原理图设计如下所示、

在运行期间、在进行一些开关机械接触后、它将进入断电模式、如下所示:

如上图所示、在大约中间位置、BUSY 信号在 CONVST 低电平之后会意外变为高电平、并使部分断电模式、 而 ADC8556在复位信号之前不工作

如果您有这样的解决方案经验、您是否可以推荐?

上述原理图设计是否存在任何风险?

我们非常感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayhen、

    在您的第一个时序图中、黄色信号上的较高脉冲是正确的 BUSY 输出、因为它们在发出 CONVST 信号时将变为高电平(转换)(即使我无法检查脉冲的宽度、因为您的时序不显示脉冲)。 但是、黄色信号上的较低脉冲不正确、因此出现了错误、以便 ADC 输出这些额外的不正确的忙脉冲。

    我检查了您的原理图、有两个问题:

    1. 您要为 AGND 和 BGND 分离接地、是否有任何连接? 我在您的原理图中看不到它。
    2. CH_A/B/C/x 引脚上的最大和最小模拟输入信号是什么? HVDD 应至少比最大输入信号高1.5V、而 HVSS 应比最小输入信号低1.5V。 现在、您正在为 HVDD 和 HVSS 使用+/-5V、这可能不符合要求。

    此致、

    戴尔