This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:将 ADC3244与 STM32F411RET 一起用于激光雷达应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244, ADC3643, ADC3664, ADS801, ADC08060, ADC10065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007487/adc3244-using-adc3244-together-with-stm32f411ret-for-lidar-application

器件型号:ADC3244
主题中讨论的其他器件: ADC3643ADC3664ADS801ADC08060ADC10065

大家好、

我们的客户将 ADC3244与  STM32F411RET 搭配使用、共同用于激光雷达应用。 根据客户、

我们认为、我们需要使用 ADC 将模拟数据转换为数字值。 我们想要检查快速 ADC、或者是否有任何方法来分析脉冲信号?  我们需要分析激光雷达应用中非常窄的脉冲信号、如50ns 脉冲信号。 因此、精度小于1ns、以获得清晰的信息。 信号来自激光雷达应用的接收器侧。

VPP 约为5V。
信号不超过5V
它的排列范围为0至5V。

这意味着信号 Vpp 在近距离内可以为5V、但信号的 Vpp 在远距离内可以为0.5V。 为了获取和分析信息、我们使用 STM32f411系列微控制器。  

他想确认 ADC3244和  STM32F411RET 是否兼容。 如果没有、请建议一个符合他要求的器件。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您带来这次机会!

    快速查看 STM32F411RET 的规格、我认为这不起作用、因为接口是125MSPS 的串行 LVDS 接口。 实际数据速率为3.5 (串行化因子)* 125MHz (采样率)* 2 (DDR)= 875Mbps。 STM 部件的时钟速率为100MHz、因此我不认为这是可能的。

    此外、ADC3244的满量程范围为2Vpp、因此需要使用分压器/FDA 从5Vpp 相应地衰减输入。

    如果我可能建议使用另一个器件、则会发布 ADC3643系列(65MSPS 已发布、并且有一个可用的 EVM。 125MSPS 将于今年晚些时候推出。) 具有并行 CMOS 接口、在较低数据速率方面可能更适合。 通过使用 ADC3643片上抽取、可以显著降低数据速率、因此如果希望连接到成本更低的 MCU、这可能更适合。

    请通过电子邮件联系我、我可以提供一些其他信息。

    最棒的

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    非常感谢您查看此调查。  根据 上述客户要求、ADC3643是否适合激光雷达应用?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    实际上、我认为他们可能需要比 ADC3244或 ADC3643/ADC3664更快的采样率、因为125MSPS 速率是8纳秒周期。

    以下是在激光 ToF 应用中使用 ADC3244的参考设计。 希望这将有助于回答一些问题。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduc73b/tiduc73b.pdf?ts=1623090194776&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01187 

    如果他们需要1纳秒的分辨率、可能需要查看我们的一款 GSPS ADC、例如 ADC12QJ1600

    最棒的

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 我们已发布、对于需要高速时钟的 IC 要求的应用而言、1ns 精度是不可能的。 因此、如果有适合50-100ns 脉冲信号和 STM32F411RET 的 ADC、您是否可以共享合适的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan、

    由于 STM32F411RET 的时钟为100MHz (我假设至少有四个时钟周期将 ADC 数据存储在存储器中)、我认为您可能可以使用以25MSPS 采样的8位 ADC。 以下是我针对并行 CMOS 输出(连接到 STM32F411RET 的 GPIO)的建议、但您必须确保 STM32F411RET 具有足够的系统资源来利用所有 ADC 位。

    ADC08060 (8位、60MSPS)、ADC10065 (10位、65MSPS) ADS801 (12位、25MSPS)。

    此致、

    Dan