This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8330:VREF 引脚的最大电流消耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007810/ads8330-maximum-current-consumption-of-vref-pin

器件型号:ADS8330

大家好、

数据表第4页的电气特性表显示 了 ADS8330的电压基准输入电阻为40k Ω。 我们的客户想知道 VREF 引脚的最大电流消耗 、包括40k Ω 电阻器消耗的电流。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ADS8330的基准输入是开关电容器。  输入电阻是基准输出在使用所需的22uF 基准电容器时必须驱动的平均输入负载电阻。  此输入电阻在器件之间和温度范围内的变化可达+/-30%。

    在最坏情况下、40kOhM-30%或28kOhm 的最小输入阻抗和+VA=5.5V 的最大基准电压下、将产生最大电流消耗。

    Imax =+VAmatx/Rin 最小值= 5.5/28k = 196.4 MicroAmp

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的清晰解释。

    此致、

    Danilo