This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8887:支持的 SPI 模式

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008259/ads8887-supported-spi-modes

器件型号:ADS8887

大家好、

ADS8887支持哪些 SPI 模式(0、1、2或3)? 我们猜它是模式0、但数据表中没有关于这一点的确切信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    正确;ADS8887 SPI 模式为 SPI-00。  它在 CONVST (3线制)或 DIN (4线制)的下降沿启动 MSB、并在 SCLK 的下降沿启动剩余的数据位。  主机通常会在 SCLK 的上升沿捕获数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用