This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:计划5V IO 版本?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007616/ads9110-5v-ios-version-planned

器件型号:ADS9110
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

团队、

我们是否计划使用 ADS9110的5V IO 版本?
如果不是、您建议将数字接口上的电压转换器用作1.8V 至5V 的电压转换器?
我们是否有具有5V IO 的 SAR 替代产品具有类似性能(18位、2MSPS)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    没有针对 ADS9110的5V IO 版本的计划。   ADS9110是我们用于18b、2MSPS 器件的最佳选择。

    ADS9110提供多种通信选项、包括增强型 SPI、可在40MHz SCLK 速度下使用单个 SDO 实现全吞吐量。  您还可以使用双 SDO 和四 SDO 将 SCLK 速度进一步降低到20MHz 和10MHz、以实现最大吞吐量。

    有多种电压电平转换器选项。  SN74LVC2T45 是1.8V 至5V 转换的理想选择。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢!

    终端客户正在查看3.3V IO。 SN74AXC4T774也是一个选项吗?
         SN74AXC4T774与 SN74LVC2T45

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    是的、SN74AXC4T774是1.8V 至3.3V 转换的理想选择。   在这种情况下、它比 SN74LVC245更好、因为它具有更低的传播延迟。

    此致、
    Keith