This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:DAC8551和 DAC8531之间的差异

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8531, DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007737/dac8551-difference-between-dac8551-and-dac8531

器件型号:DAC8551
主题中讨论的其他器件:DAC8531

我看到 DAC8551是 DAC8531的直接替代产品、数据表完全相同、您能告诉我 DAC8551和 DAC8531之间的区别吗? 这两种技术都用于我的产品中、但用于不同的设计。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8551是一款比 DAC8531更现代的产品、具有更好的规格。 在功能上两个 DAC 都是相同的、但规格方面、DAC8531的性能比 DAC8531好得多。

    例如、采用 DAC8531的增益误差、其1.25%FSR、而 DAC8551的增益误差为0.2%FSR

    我建议在您的所有设计中使用 DAC8551、而不是 DAC8531。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这对我非常有帮助~~