This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:主配置2.

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007267/lm98714-main-configuration2

器件型号:LM98714

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑使用 LM98714。
您能告诉我们以下有关主配置2的信息吗?

在主配置2 ([2]= 1)中执行断电时、将睡眠哪种类型的函数? LVDS 时钟也会停止吗?
2.在主配置2 ([2]= 0)中释放断电后、LVDS 时钟的输出需要多长时间?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98714。 让我在6月9日前回顾您的问题和反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您关注 LM98714。

    在断电期间、主要模拟块被禁用。 因此、LVDS 时钟应该被禁用。  

    2.建议等待50ms 以获得有效的 LVDS 时钟。

    此致

    Shinya