This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:复位功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007268/lm98714-reset-function

器件型号:LM98714

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑使用 LM98714。
您能告诉我以下有关复位函数的内容吗?

1.在主配置2中应用来自 AFE 引脚5的外部复位和应用软件复位([1]= 1)之间有何区别?
2. 所有寄存器是否都已通过上述外部复位和软件复位进行初始化?
3. 对于上述每次外部复位和软件复位、复位后是否需要等待寄存器的读写操作?
您能告诉我是否还有其他限制吗?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98714。 让我在6月9日前回顾您的问题和反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98714。  

    1:在主配置2中、从引脚4施加外部复位与软件复位之间没有区别。

    2.数据表上没有关于这一点的详细说明。 由于没有特别的注意、我希望所有寄存器都能被 上述两个复位初始化。

    3.复位引脚4或软复位后、建议 等待50ms 再执行其他操作。

    此致

    Shinya