This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:转换等待时间、不使用 DRDY 引脚

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007773/ads1119-conversion-wait-time-not-using-drdy-pin

器件型号:ADS1119

各位专家:

我的客户在发出 STAT/SYNC 命令后经过1.04ms 后将读取转换数据、而不会监控 DRDY 引脚或 DRDY 位

单次转换模式

1000SPS

如果这种方法适用、我需要您的确认。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    表中显示的"实际时间"假定 一 个1.024MHz 的标称内部时钟振荡器。  ADS1119数据表第5页的电气特性表显示了+/- 1%的典型变化和+/- 2%的变化。  在确定读取前延迟的最坏情况时序时、应使用尽可能慢的时钟。  如果频率为1.024MHz、则最慢时钟时序为98%、或1003520Hz、周期约为0.9965us。  

    对1000sps 取表中显示的 tclk 值、即1061、然后乘以计算得出的周期。  转换时间计算为在读取转换数据之前大约1.057ms 的最短等待时间。

    此致、

    Bob B