This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:低频下的低功耗和低速功耗差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007509/ads1278-low-power-and-low-speed-consumption-difference-at-low-frequency

器件型号:ADS1278

尊敬的 TI 社区:

我需要通过菊花链(16个通道)中的两个 ADS1278将数据发送到数据速率 Fdata_min = 2kHz 的 MCU

为此、我使用2.048MHz 振荡器。

由于我希望 ADC 消耗尽可能少的功率、因此我首先将其设置为"低功耗"模式(MODE[1:0]="10")、CLKDIV = 1、因此我将 Fclk/Fdata = 512且 A FMOD/Fdata=64。

然后、我得到一个 Fdata = 4kHz 且 Fmod = 256kHz。

但是、我注意到低速模式的功耗比低功耗模式更低(50至80mW 、而不是数据表第5页的245至355mW、这是一个很大的差异!)。

然后、我会犹豫是否设置为低速模式而不是低功耗模式(CLKDIV = 0以使用相同的振荡器获得完全相同的频率比)、因为我想知道为什么在相同的时钟/数据/调制频率下、这两种模式之间可能存在如此大的功耗差异。

请给我一些解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    随着最大允许 数据速率的降低、内部放大器有更多的时间在采集期间稳定下来。  随着稳定时间的增加、放大器的内部偏置电流会进一步降低、从而降低总功耗。  由于低速模式具有最低的最大允许数据速率、为10、547sps、因此功耗最低。   

    低功耗模式可将最大数据速率从144、531sps 降低至52、734、从而可在一定程度上降低内部偏置电流、但在最大数据速率限制为10、547sps 的低速模式下、数据速率几乎没有下降。

    对于您的应用、我建议您使用低速模式;与低功耗模式相比、这将实现最低功耗和更好的 SNR。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这完全解答了我的问题,这是一个很好的信息:-)

    感谢您的快速回复!

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。