This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148EVM-PDK:ADS1148EVM 和 ADS1248EVM 的替代产品

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1148, ADS124S08, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007540/ads1148evm-pdk-alternative-for-ads1148evm-and-ads1248evm

器件型号:ADS1148EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1248ADS1148ADS124S08ADS114S08

您好!

你好。 客户想知道、由于 ADS1148EVM 和 ADS1248EVM 套件已停产、是否有其他 EVM 套件可替代上述 EVM?

如果没有替代方案、是否有更新的芯片或正在进行的开发器件具有与两个 EVM 套件具有相同用途的 EVM 套件?

希望能帮客户查询。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    目前正在为 ADS1148和 ADS1248开发新的 EVM、该 EVM 应在未来几个月内推出。

    同时、ADS114S08和 ADS124S08是 ADS1x48器件的下一代版本。 与 ADS1x48器件相比、ADS1x4S08得到了极大的改进、具有更多的通道、更快的数据速率、更多功能、更低的噪声、更低的功耗、 更好的直流性能、更小的尺寸和相同的成本。 当然、他们有 EVM。 如果您的客户还不熟悉这些较新的 ADC、我会向他们推荐。

    布莱恩