This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:TSW3422EVM TIDA-00799原理图问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007485/adc3422-question-for-schematic-of-tsw3422evm-tida-00799

器件型号:ADC3422
主题中讨论的其他器件:OPA656ADC3244

您好!

第3页的问题通道 C.

1) 1) U1具有类似结构、为什么需要 D1电路?

2) 2) R22的用途是什么?  

3) 3) R20+L4+R25+R21的用途是什么?

第2页和第3页的问题  

1) 1)通道 A、B、C、D 的应用主要区别是什么?

2) 2)通道 D 是否应仅用于交流测量?

e2e.ti.com/.../tidro26.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    1) 1) U1具有类似结构、为什么需要 D1电路?

    这是一种额外的保护、因此 OPA656中的 ESD 二极管不会在过压/欠压情况下受到损坏。

    2) 2) R22的用途是什么?  

    这可用于在过压/欠压情况下减少通过 ESD 二极管的电流。

    3) 3) R20+L4+R25+R21的用途是什么?

    是一款低通(抗混叠)滤波器、可在 ADC 对信号进行采样之前降低噪声和高次谐波。

    第2页和第3页的问题  

    1) 1)通道 A、B、C、D 的应用主要区别是什么?

    CHA 和 CHB 看起来是相同的配置、可用于直流耦合全差分输入到全差分输出。

    CHC 是直流耦合单端输入至直流耦合全差分输出。

    CHD 是到变压器的交流耦合单端或全差分输入、以及全差分输出。

    2)应仅针对交流测量使用通道 D

    是的。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的快速回复!

    有关  R20+L4+R25+R21的低通滤波器的另一个问题是如何确定组件值与目标采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    由于 ADC3244具有非缓冲模拟输入、因此低通滤波器截止频率(fc)应处于或低于采样率。 这样做将有助于减弱 ADC 采样/保持电容器开关产生的干扰/反冲能量。

    当然、您还可以根据输入信号要求、使用较低的 fc 来设计低通滤波器。

    此致、

    Dan