This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:是否可以提供直流输出?

Guru**** 2597895 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007285/tx7316-can-dc-output-be-available

器件型号:TX7316

你好

TX7316是否可以提供直流输出?  

 如果可用、直流输出的输出电流是多少?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于器件 TX7316在选择性披露下共享、因此我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    好的、我已经通过电子邮件发送了一个查询。  

    此致。