This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:产品更换请求的供货情况

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007716/ads7138-q1-request-for-product-replacement-availability

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

大家好、TI 支持团队

一家客户公司正在使用 ADS7138QRTERQ1开发产品、但由于交货问题、我们迫切需要考虑更换产品。

我们将 ADS7138IRTET 视为非汽车产品。

请检查产品差异。

它是可更换部件吗?

请尽快确认。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    ADS7138是一款引脚兼容且软件兼容的非汽车级产品、可替代 ADS7138-Q1。 ADS7138-Q1采用具有可湿性侧面的 QFN 封装、而 ADS7138采用常规 QFN 封装。 这些器件还具有封装兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RahuIVK

    感谢您的回答。

    Turbo Compatator 模式是仅在 Q1产品中可用的功能。 您能解释一下功能吗?

    产品性能是否有差异取决于是否存在该功能?

    谢谢。

    此致、

    mj