This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:ADC12DJ3600是否可直接替换为 ADC12DJ2700?

Guru**** 2501685 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005996/adc12dj2700-is-adc12dj3600-directly-replaceable-with-adc12dj2700

器件型号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

您好!

你好。

我们的客户正在使用 ADC12DJ3600、他们对此有疑问。 请参阅下文。

"ADC12DJ3600目前在我们的一些产品中使用、但我们的采样率仅为4.8GSPS。 是否可以直接将其替换为 ADC12DJ2700? 封装和引脚是相同的、它们的性能对我们来说已经足够好了。 寄存器/编程设置是否相同?""

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    似乎有一个排印错误。 您是指 ADC12DJ3200、而不是 ADC12DJ3600?

    如果您参考的是 ADC12DJ3200、答案是肯定的。 ADC12DJ3200与 ADC12DJ2700引脚对引脚兼容、可直接替换。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回答。

    我想知道如何对寄存器和函数等编程... 我们的客户使用 FPGA 对 ADC 进行编程-他们是否必须调整任何代码或类似代码才能实现相同的功能、或者最大采样速度是否为_仅_差异?

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    只需检查一下、是否有任何更新? 谢谢。


    此致、
    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    最大采样速度是唯一的差异。  

    此致、

    Neeraj