This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:基准报警条件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007683/dac70501-reference-alarm-condition

器件型号:DAC70501

大家好、

目前、我使用了 VDD=3.3V、并设置缓冲增益= 1、 REF-DIV=0。

 配置将触发基准警报条件、我们确实看到所有 DAC 输出都变为0V

如果 VDD 更改为5V 且 缓冲增益= 1、 REF-DIV=0、我们是否可以看到正常的 Vout?

我知道 VOUT 有余量、在我们的应用中、我们只需要 VOUT 最大值= 3V。

谢谢、  

Hector  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要3V 作为最大输出、我建议在 VDD = 5V 时使用 REF_DIV = 0和 BUF_GAIN = 1

    在这种情况下,最大输出电压为2*Vref,即5V。

    其他选项是使用3V 作为外部基准、REF_DIV = 1且 BUF_GAIN = 1、VDD 为3.3V。 在此配置中、最大输出电压为3V (Vref)

    此致、

    AK