This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:基准输出@+/- 2.5V 电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007142/ads1263-reference-out---2-5v-supply

器件型号:ADS1263

您好!

如果 AVDD 和 AVSS 的电压为+/- 2.5V、我是否可以知道 REFOUT 引脚是否能够输出2.5V 电压?   (DVDD 为3.3V)

如果 AVDD 变化约为2.5V、REFOUT 是否稳定?

我假设参考电路由 AVDD 供电。  我有这些问题。

谢谢!

肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    ADS1263上的 REFOUT 电压以 AVSS 为基准、无论您使用双极还是单极电源、从 REFOUT 到 AVSS 的电压始终为2.5V。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!