This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:绝对最大 RMS 功率

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007653/adc32rf45-absolute-max-rms-power

器件型号:ADC32RF45

您好!

我只是想知道 RMS 功率检测器阈值的可靠设置是多少、因此如果它超过该电平并且我立即关闭输入信号、我不会损坏 ADC。 数据表显示 AVDD19 + 0.3是最大输入功率。 这种脉冲电源还是 CW 在几秒钟内持续运行? 对于满量程可以消耗多少功率以及需要多长时间、是否有良好的经验法则?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    遗憾的是、一旦超过输入功率、就超出了我们可以为该器件保证的工艺限制。 使 ADC 模拟输入高于最大输入功率、即使只是略微高于、也会开始使内部器件发生击穿。

    此致、

    Rob