This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:什么是 RESP_CTRL?

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007560/ads1299-what-is-the-resp_ctrl

器件型号:ADS1299

在 ADS1299修订版2017年1月的数据表第58页、第9.6.1.14节中、内容如下:

通用 I/O 寄存器控制三个 GPIO 引脚的操作。 当 RESP_CTRL[1:0]处于模式时

GPIO2、GPIO3和 GPIO4引脚不可用。

我搜索了整个文档、找不到  RESP_CTRL 的另一个出现。  我还会通读寄存器映射、看不到任何看起来类似的内容。

什么是 RESP_CTRL、它在哪里设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在同一页上注意到 GPIOD 字段的结尾是"作为输入、对 GPIOD 的写操作无效。  GPIO 在某些呼吸模式下不可用。"

    我假设 RESP_CTRL 与"呼吸模式"相关。  由于文档中的"呼吸"一词没有其他地方出现、我假设这是一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    很抱歉造成混淆。 数据表中有关 GPIO 操作的错误。 请忽略这两项陈述。 我们将在下一个修订周期中更新数据表。 感谢您指出错误。

    谢谢

    -TC