This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:固件配置和硬件连接

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007621/ads1298-fw-configuration-and-hw-connectivity

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好、E2E、

你好。

需要您在 ADS1298级联配置方面的专业知识、客户可询问以下问题:

我们的设计中有16个 ADS1299 IC 和5个 ADS1298 IC。  16 1299被分成8个块、其中2个级联对全部连接到一个 FPGA 控制器。  5 1298分为1个独立的 IC (用于标准10导联 ECG)、其余4个成2块(2个级联对)。  我们最初所有 IC 都在其内部时钟上运行、每对具有一个 DRDY 信号。  现在我们已经了解、当在没有 DRDY 的 IC 上时、内部时钟的差异会导致读取不完整的转换。  因此、我们将 CLK 线连接在一起、使用具有内部时钟和有源时钟输出的 DRDY 信号设置 IC、而将第二 个 IC 设置为使用外部时钟。  这在1299中非常有用、所有数据都可以正确读取。  我们对成对的1298进行了相同的更改、并在一致的间隔(类似于独立时钟、但间隔较大、大约为1.5Hz)看到了不良的转换读数。  使用示波器、我们确认时钟信号上存在时钟输出。  我们不知道1299和1298 IC 之间在级联配置方面是否有什么不同的东西来实现这一目的。  我们认为我们现在已经有了正确的硬件连接、但您能帮助我们定义 FW 配置并确认硬件连接吗?

供参考–对于具有独立时钟的级联1298,我们能够读取不完全转换“噪声”数据之间的模拟输入值。  但是、在更改为主/从时钟配置后、我们不会获得模拟读数、并且会在可重复速率下看到较大的错误波动。


感谢你的帮助。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    对于 ADS1299和 ADS1298、级联配置的行为相似。 发出 START 信号以同步多个转换器时、您应该能够看到所有 DRDY 信号对齐(请参阅 ADS1298数据表的图65)。 请注意、对于相同的数据速率、ADS1298和 ADS1299的稳定时间不同。 请验证在 ADS1298级联配置中 DRDY 脉冲是否设置正确。

    为 ADS1298配置提供示波器图和器件寄存器设置以进行进一步调试将非常有用。

    谢谢

    -TC