This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:Python 脚本编写

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007558/ads1278evm-pdk-python-scripting

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCPro

是否可以使用 python 脚本而不是 ADC Pro 软件来连接和运行 ADS1278评估板、或者是否有办法使用软件来启动基于脚本的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    遗憾的是、无法为此评估平台编写您自己的脚本语言。  ADCPro 软件 GUI 和 MMB0数据采集卡是封闭系统。

    ADS1278是一款简单的通信器件。  没有内部寄存器;所有运行模式都通过硬件引脚配置。  您可以连接到标准 SPI 端口、数据速率小于或等于105、468sps (Fclk=27MHz)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用