This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:未使用输入的推荐端接

Guru**** 2929990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007459/adc3444-recommended-termination-of-unused-input

器件型号:ADC3444

我在数据表中没有看到任何关于如何处理此器件上未使用的输入的指导原则。  是否建议将 未使用通道的正负差分输入连接到 VCM?

我知道还有其他组件具有更少的输入、但我需要在我的应用中继续使用此部件。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    是的、我建议为未使用通道的两个 P/N 输入提供共模电压、并使用相应的 SPI 写入将未使用通道断电。

    此致、

    Dan