This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:数据速率

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007008/ads1256-data-rate

器件型号:ADS1256

尊敬的先生/女士:

当使用精密称重传感器(我正在读取惠斯通电桥的两根信号线)实现 ADS1256时、我确实会在单通道差分输入上实现高数据速率(>10ksps)。 但是、切换通道是一项挑战。

通道之间的最短切换时间是多少?

您能否提供有关如何尽快在不同通道之间切换的任何信息?

如果 ADS1256通道开关极大地限制了我可以采样的数据速率(包括开关时间),您是否可以推荐一个24位的 I2C 单通道 ADS 和至少2500-3000SPS 的数据速率?

感谢你的善意帮助。

此致

GT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    ADS1256数据表中的图19和表14如下所示。

    图19显示了通过通道进行多路复用的正确序列、需要发出的必要命令以及该序列的时序(T19)。 表14量化时间 T19、显示了使用图19中的序列实现不同数据速率的吞吐量。

    因此、您应该能够使用>=7500SPS 的数据速率和图19中的序列轻松实现所需的3000Hz 吞吐量。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    完美,非常感谢! 我们确实实现了快速数据速率切换通道、一切都很好。

    此致、

    Giuseppe