This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:具有4个差分输入的替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS114S08B, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007052/ads1115-alternative-with-4-differential-inputs

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS114S08BADS131M04

您好!

我的客户有一个新项目、它是用于温度采集的电子板。

他有 一个使用 ADS1115的原型、其性能还可以、但他需要 四个差分输入

因此使用了两个 ADS1115。

问题:TI 是否具有包括 4个差分输入且价格低于2 x ADS115的等效器件?

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Servus Josef、

    我们没有一个与 ADS1115相当的具有4个差分输入的等效器件、但根据需要测量的结果、可以选择 ADS131M04或 ADS114S08B。

    此致、
    Joachim Wuerker