This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于输入范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, ADS1115, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006829/ads1115-about-input-range

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他部件:ADS1113ADS1114

您好!

我对输入范围有疑问。 它说

~μ A

说明

ADS1113、ADS1114和 ADS1115器  件(ADS111x)是兼容 I2C 的16位精密低功耗模数转换器(ADC)、采用超小型无引线 X2QFN-10封装和 VSSOP-10封装。 ADS111x 器件包含一个低漂移电压基准和一个振荡器。 ADS1114和 ADS1115还包含可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。 凭借这些特性以及宽工作电源电压范围、ADS111x 非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。

ADS111x 以高达860次/秒(SPS)的数据速率执行转换。 PGA 的输入范围为±256mV 至±6.144V

但是、

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(1)

最小 最大 和功能
电源电压 VDD 至 GND –0.3 7.
模拟输入电压 AIN0、AIN1、AIN2、AIN3 GND–0.3 VDD + 0.3

~μ A

为什么输入范围与3.description 和7.1Ab...不同? 我认为7.1 ABS 是正确的、那么为什么3.desc 范围是+-6.144V?

请解释(或显示文档)此原因。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大额定值描述了可确保器件不受损坏的模拟输入的输入范围。 超过绝对最大值可能会导致器件损坏、并使数据表中的其他规格无效。  

    第3节中描述的输入范围与技术规格部分中的建议运行条件相匹配。 这些是规范有效的条件。 建议的工作条件(规范有效时)和绝对最大额定值(可能发生损坏时)之间存在一定的裕度、但不建议在该范围内运行器件。

    此致、

    Scott