This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:多信号发生器并联。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007021/dac80508-multiple-signal-generators-in-parallel

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: SN74ACT244

大家好、
我使用 DAC80508来生成正弦波。
但我有另一个器件 SN74ACT244与 DAC 并联以生成正弦波。
SN74ACT244   SN74ACT244  由处理器的 PWM 信号驱动。 因此、我希望我能够从 SN74ACT144生成一个整洁的正弦波。
我一次只使用其中一个器件。 我将一次绕过任何一个信号发生器。 从这些器件生成的信号馈送到公共电路。
当 DAC 工作时( 通过将 NOE 引脚设置为高电平禁用 SN74ACT244)、 SN74ACT244对信号的负载影响 将非常低、类似于(IOZ=2.5uA)。
 当 SN74ACT244 工作时、DAC 是否会对我的信号造成任何负载问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    当 SN74ACT244工作时、您可以通过写入 CONFIG 寄存器来关闭 DAC。 请注意、在断电时、输出将为1K 接地。 因此、SN74ACT244将看到1K 的负载。

    我无法评论使用 SN 器件生成的波形。 DAC80508所针对的正弦波的频率是多少?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率约为10kHz。