This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:增强引线的差分引脚

Guru**** 2747965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006779/ads1298-differential-pin-of-augmented-leads

器件型号:ADS1298

您好、团队正在寻求您的意见。  

我知道我必须将 WCT 连接到增强导联的负差分引脚(例如、在放大器8至3中)、但是否可以使用多路复用器在内部实现它? 我在 ADS1298数据表的第34页中看到、在电气上可以这样做(将 RLDIN 引脚连接到 WCT 并启用正确的寄存器)、 但是、引脚(RLDIN)的名称和我找到的有关多路复用器的信息使我认为多路复用器不是出于此目的。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您发帖。

    该器件可选择在模拟域中导出增强导联、而不是以数字方式计算。 请参阅数据表中的第9.3.1.7.3.1节或第38页、了解模拟域增强型导联的实现。

    谢谢

    -TC