This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:悬空输入

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006742/ddc264-floating-inputs

器件型号:DDC264

大家好、

大家好。 您能否帮助我们检查客户对 在其设计之一中使用 DDC264芯片的问题。 主要问题是、它们不需要从所有64个通道获取录制文件。

他们想知道是否将某些 DDC 输入悬空会影响其余通道(通常连接到传感器)的记录质量。

他们正在考虑一种可能的解决 方案、这是将每个"浮动"输入连接到一个10MOhms 电阻器、然后接地(或在没有电阻器的情况下直接接地、但这可能不起作用)。

我们希望获得有关此问题的任何建议或解决方案。  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您发帖。

    它们可以使未使用的模拟输入保持断开状态。

    谢谢

    -TC