This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258 EVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006598/ads1258-ads1258-evm

器件型号:ADS1258

您好!

使用 ADS1258时、我能够读取原始电压、但在这两者之间、我会遇到一些错误、例如写入寄存器0x1失败。

有人能帮助我了解错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    如果您遇到 ADC 的通信问题、我们需要在逻辑分析仪上看到数字线路。 具体而言、我们需要看到 CS、DIN、DOUT、DRDY 和 SCLK。

    如果 tenensy 有在线支持论坛、您也可以尝试一下。 ADC 似乎大部分时间都在工作、因此这可能是在 MCU 侧发生的事情。

    布莱恩