This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:有关电压设置的问题

Guru**** 2905390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006203/afe4300-question-about-voltage-setting

器件型号:AFE4300

您好、TI 专家、

我的客户现在正在使用 EVM 测试 AFE4300的新产品。 下面是一些问题。

我可以看到 DAC 满量程电压典型值为1.05Vpp (共模电压= 0.9V)

我可以将其更改为更高的值吗? 他们需要3.0Vpp。

2.在 GUI 程序(AFE4300EVM-PDK 软件 v1.16 (修订版 D))中、他们发现了一个错误、即基准电压不变、即使他们更改了编号、也是如此、然后单击"确定"。

它是否仍然是软件的错误? (我看到这是一个错误、将在 e2e 线程中修复、但我现在找不到它)

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1:否、无法更改内部 DAC 电压。

    2.该器件不支持外部基准电压。 这是 GUI 中的一个错误、我们将在进行 下一个修订时尝试修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢你的答复。 我将通知客户。

    此致、

    Chase