This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DAC8568:5V 输出

Guru**** 2881060 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DAC8568, DAC8568, DAC8568EVM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006377/boost-dac8568-5v-output

器件型号:BOOST-DAC8568
主题中讨论的其他器件: DAC8568DAC868EVMMSP430F5529

大家好、

BOOST-DAC8568的原理图显示它使用具有2.5V 输出的"A"型号。 通过用 DAC8568的其他型号替代电路板上的 IC、是否可以将其变为5V?

或者是否有一个与使用 C 或 D 型号的 BOOST-DAC8568类似的模块?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、您可以订购 DAC8568的 C 型或 D 型样片以及 BOOST-DAC8568、并自行交换器件。  看起来 DAC8568EVM 确实使用 C 变体、但这不是可以 与 MSP430F5529 LaunchPad 连接的 BoosterPack。 但是、您仍然可以将 LaunchPad 的引脚连接到 DAC8568EVM 的相应引脚。

    最棒的

    Katlynne Jones