This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:问题

Guru**** 2513805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006038/ads125h02-question

器件型号:ADS125H02

您好、Brian -San

抱歉。 我忘记把它翻译成英文了。

请详细介绍 ADS125H02。

数据表第70页:典型应用建议使用齐纳二极管作为过压保护的权变措施。

我应该使用哪种二极管?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamo-San、

    在 PLC 系统中、电源通常需要受到保护、因为终端用户可能会误接 I/O 连接线(由于模拟输入与电源有二极管连接、因此当由模拟输入反向供电时、电源可能需要被钳位以防止损坏)。 但是、如果不存在超出 ADS125H02电源(或连接到此电源的其他器件)绝对最大工作条件的问题、则无需使用该二极管。

    这是否是您的系统所关心的问题?

    布莱恩