This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:用于 DVDD 3.3V 和 AVDD 3.3V 或5V 的电源?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7263, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005934/ads7263-power-supply-for-dvdd-3-3v-and-avdd-3-3v-or-5v

器件型号:ADS7263
主题中讨论的其他器件: UA78

团队、

数据表提到 UA7805是可能的 LDO 选项、但它在3.3V 下不可用。
不是100%确定、但选项可以是:

DVDD 3.3V 和 AVDD 5V

DVDD/AVDD 3.3V

假设 LDO 的输入电压介于7V 和5V 之间。

-UA7805的低成本替代产品建议3.3V 电压?
这是 TI.com 比较表。
您对此表有何建议?
https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=400&parts=TLV767,TLV752,TLV759P,UA78,LM317&cols=o1,p182,p451max,p634min,p634max,p238min,p238max,p1154,p1128,p2954,p236typ,p2277,p1130,p3316,p2739min,p1811,p2192,p1530,p985typ,p1192〈=en

-SBAS523D 第8页给出了117mW 的最高功耗。
在所列条件下、这是否是真正值得案例的情形?
例如、加电是否高于此值? 您会为电源建议什么额外的功率裕度?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您的发帖。

    AVDD 和 DVDD 的有效电源范围取决于时钟模式。

    列出为最大值的功耗会考虑一定的裕度、因此在指定条件下、我不会期望超过该数值。  

    UA7805是一个很旧的器件。 我相信它可以正常工作、但肯定有很多选择。 UA78产品页面上介绍了 TLV76x 器件、因此我将首先介绍这些器件。 对于 ADS7263、100mA 应该具有足够的输出电流。

    此致、

    Ryan