This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:能否设置上电复位值并将其存储在 NVM 中?

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005659/dac43401-q1-can-i-set-a-power-on-reset-value-and-store-in-nvm

器件型号:DAC43401-Q1

你(们)好 我希望放置  

DAC43401-Q1集成到设计中、但我想确认我可以设置上电复位值并将其存储在 NVM 中、以便在上电期间器件将输出一个预定义值。 对于我们的应用、我们需要 DAC 以2.5V 的电压启动、但最好能够为不同的值加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、AShiftul、

    你是对的。 将2.5V 的代码写入  DAC_DATA 寄存器、然后向触发寄存器的 NVM_PROG 字段写入1后、器件将加电至2.5V。 如果稍后需要更改此值、可以向数据寄存器写入新值并对 NVM 重新编程。  

    默认情况下、器件处于断电(HiZ)模式。  在对 NVM 进行编程之前、您还需要将0b00写入 General_config 寄存器的 DAC-PDN 字段、以便为输出加电。  

    最棒的

    Katlynne Jones