This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:单端输入阻抗

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1118-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005769/ads1118-q1-single-ended-input-impedance

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1018-Q1

大家好、

您能否告诉我   在单端输入时如何读取输入阻抗?

EC 表显示了当 FSR=+/-2.048V 时的典型6M Ω 共模阻抗。

这是否意味着4个 SE 输入具有6M Ω 输入阻抗?

此外、您能否 提供最小和最大输入阻抗值?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    正确、在单端测量中、当 FSR = 2.048V 时、输入阻抗将为~6Mohm (典型值)。 这适用于任何和所有输入通道。 ADS1018-Q1的输入使用开关电容器对输入电压进行采样。 因此、输入表现为具有差分和共模分量的输入阻抗。

    我们没有可用于 ADS1118-Q1上输入阻抗规格的最小/最大数据

    布莱恩