This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44S30:请求针对上述器件型号的库支持

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44S30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005666/afe44s30-request-library-support-for-the-mentioned-part-number

器件型号:AFE44S30

至少提供一个详尽的序列步骤来打开连接到 AFE44S30 TX1引脚的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试遵循数据表9.3.1节中的"加电后初始化序列"。 但是、我仍然无法打开一个 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE44S30是在 NDA 下共享的。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?