This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:一些问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160060/adc12dj3200-some-issues

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好 ,团队

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

当该客户在  JMODE0、6GSPS、通道速率= 12Gbps 模式下调试 ADC12DJ3200芯片时、将发生以下情况:

在斜坡测试模式下、JESD204B 内核的 RX_SYNC 信号输出将在短时间内下降;正常模式在  拾取或收集连续波信号时不会下降 RX_SYNC 信号。

2. 当 RX_SYNC 信号在短时间内拉低时、JESD204B 不会重新链接。

3. 当获取相关信号时,RX_FRAME_ERROR 信号指示 RX_SYNC 信号被拉低时出现字节错误。

4. 将 JMODE0更改为具有相同采样率的 JMODE1,这相当于将线路速率降低至6Gbps, 而且不  会发生以上现象。

问题可能导致上述现象的原因是什么? GTX 物理链路是否存在问题?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    根据上面显示的内容、该问题可能是由信号完整性引起的。 为了证明这一点、您还尝试将 JMODE0的时钟频率更改为速率的一半、这会将 SerDes 速率降低至6Gbps、并查看 JMODE0上的误差是否消失。  

    此外、您还可以通过将寄存器地址0x048更改为不同的值来使用 SERDES 预加重设置。 对于 ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57EVM、我们使用值0x3进行预加重设置。  

    此致、

    Neeraj