This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:Linux 驱动程序计划?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160185/dac80501-linux-driver-plans

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件:DAC80508

要提出后续问题:TI 是否有为该芯片开发 Linux 驱动程序的计划?  已经为 Zephir 项目编写了一个驱动程序: github.com/.../dac_dacx0508.c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    不、我们没有任何开发 Linux 驱动程序的计划。 DACx0508和 DACx0501具有非常相似的寄存器结构。 如果您计划在 SPI 模式下使用、您可以轻松修改共享的驱动程序以用于 DACx0501。   

    您可以看到、DAC80501寄存器映射只是 DAC80508的子集:

    最棒的

    Katlynne Jones