This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:时钟合成器选择

Guru**** 2579565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2485Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159630/adc12dj3200-clock-synthesizer-selection

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2485Q-Q1

您好!

我在一个应用中需要使用时钟合成器从100MHz 时钟基准生成两个时钟信号(2.7GHz 和200MHz)。  

在过去、我记得看到一个 LMK 系列器件有2个输出、每个输出都有自己的分频器。 我再也找不到该器件了。  

我发现的所有器件在其输出上只有一个分频器。  

您能不能建议使用最简单的时钟合成 器 P/N 、以便从100MHz 时钟基准生成2.7GHz 和200MHz 频率。 我更喜欢差动输出。  

谢谢你  

路易