This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:FMC 是 LPC 或 HPC

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM, ADC12DL3200, ADC12DJ3200, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159812/adc12dl3200evm-fmc-is-lpc-or-hpc

器件型号:ADC12DL3200EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14DL3200EVM

您好!

 一位客户 希望确认 ADC12DL3200EVM 的 FMC 接口是 LPC 还是 HPC? Xilinx  KC705具有两个 FMC 接口。

FMC-HPC:4 CTX 收发器、116个单端或58个差分(34LA 和24HA)信号、由用户定义。

FMC-LPC:1个 GTX 收发器、68个单端或34个差分信号、由用户定义。  

下面是 Xilinx K705 KMC 接口。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我不熟悉此 FMC 连接器上 LVDS 对的 LPC/HPC 定义-我仅在提及 JESD 串行器/解串器通道和路由时才熟悉这些术语。 无论术语如何、请在下方找到 ADC12DL3200EVM FMC 引脚。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想说的是、您显示的 KC705的 J22连接器图像是指 JESD 串行器/解串器对、由 DPX_C2M_x 和  DPX_M2C_x 表示 客户是使用 ADC12DL3200还是 ADC12DJ3200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    非常感谢您的回复、客户使用 了 ADC12DL3200。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    ADC12DL3200EVM 使用的引脚完全是定制的。 它与 LPC 或 HPC 无关。 该引脚排列设计用于匹配 TI TSW14DL3200EVM 采集卡。 要将此 ADC EVM 与 KC705EVM 配合使用、您可能需要使用 TI 不提供的插入器/适配器板。  

    此致、

    Jim