This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:串行控制信号

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160132/ads5407-serial-control-signals

器件型号:ADS5407

我们将 ADS5407 ADC 与 Xilinx FPGA 相连。 我们对 SPI 控制信号的设计有疑问。  SDO、SDENB、SDIO 信号是否需要上拉/下拉?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SVJS、

    所有 SPI 信号都具有弱的50K 欧姆内部下拉电阻器。 Xilinx FPGA 应该能够在没有任何外部上拉电阻器的情况下驱动这些器件。 您可能需要检查引脚的驱动能力、但我认为您可以。

    此致、

    Jim