This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:AFE4900设计问题

Guru**** 2389430 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159980/afe4900-afe4900-design-problems

器件型号:AFE4900

您好,

下图显示了 AFE4900的应用电路。 第一张图片是电极输入电路。 第二章是 AFE4900电路。
问题1:如何实施 ECG 导联脱落检测? 寄存器状态是否通过 IIC 设置和读取?
问题2: YY9706-247 2021标准要求 ECG 采集的输入阻抗当前大于10M、测试输入阻抗不足。 已检查电路、并拆下了两个10M 电阻器 R60和 R62。 输入阻抗已改善。 但是、它仍然不符合标准。 这里的问题是输入阻抗是否与切线检测设置相关? 如以下规格所示、红线上存在电流、从而降低输入阻抗。
问题3: RLD 连接是否合理? 它是否可以通过电容接地?
问题4: 还有什么会影响输入阻抗的东西吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述讨论处于 NDA 状态;我将通过电子邮件与您联系、这将在离线讨论。

    谢谢