This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:评估板软件中的 DCLKIN 计算错误?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135395/adc3683evm-wrong-dclkin-calculation-in-eval-brd-software

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683

对于我们的应用、我们希望在0p5线模式下使用 ADC3683。 根据第36页数据表中的表8-5、我尝试使用实际抽取因子为4的抽取值来相应地设置 EvalBrd 的软件。 65MSPS 采样率的经计算 DCLKIN 频率为73.125MHz、而不是数据表中规定的292.5MHz。

请提供如何根据  数据表中的参数设置软件的建议。

此外、我注意到板载时钟发生器 IC 仅支持2线模式。 是否可以将 EvalBrd 的时钟发生器 IC 用于0p5线模式、例如更换石英振荡器或将外部时钟信号馈送到 secref 输入? 如果是、如何告知软件使用更改后的 quez 正确设置时钟发生器 IC、或使用 secref 输入?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我正在检查这个问题、很快就会回来。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    很抱歉、我仍在检查此问题、并将在接下来的几天内回复您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您对此进行深入研究。

    我在日志窗口中注意到的另一件事是:

    在第38页的数据表中、列出了更改接口或抽取因子的配置步骤。 0x13应设置为0x01、然后返回0x00以加载位映射。  

    根据日志窗口中列出的通过 SPI 写入 ADC 的数据、永远不会写入寄存器0x13。 为什么会这样呢?

    此外、在初始化序列结束时读取寄存器0x10E、但数据表中未描述该寄存器。 它的作用是什么?

    此致、提前感谢您、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas、您好!

    正确、在用于 DCLKIN 计算的 GUI 计算器中存在错误。 如果您打算使用抽取率为4的18b 模式、对于 μ ½w 模式、DCLKIN 频率应为292.5M (如表8-5中所述)。

    Chase 和我已经使用 python 脚本为您测试了一个工作解决 方案、该脚本将时钟芯片配置为上述模式的相应频率。 如果这是您可以接受的解决方案、我可以将其发送给您。

    再次感谢您的耐心等待。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在实验中设置 ADC3683EVM、寄存器0x13设置为0x01、然后返回0x00、如数据表所述。 这可以在 GUI 反馈日志中看到。 寄存器0x10E 是一个工程开发寄存器。 不建议修改该寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    是的、请向我发送 python 程序。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    请查看另一个主题。 我现在将关闭此主题。

    此致、Chase