This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:AFE58JD18功耗问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159962/afe58jd18-afe58jd18-power-consumption-problem

器件型号:AFE58JD18

您好,

JESD 接口问题:对于相同数量的数据、通过增加通道数量和线路速率、哪一个可以节省更多功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通常、功率会随着采样速度的增加而增加、进而增加通道速率。

    通道速率越高、功耗越高。

     

    对于固定的采样速度、在 JESD PLL 模式下、功耗的主要影响因素是 DVDD1P2 (1.2V)电源。

    例如:假设 FS - 40MHz、12位模式:

    AVDD_1P8电流- 137mA

    DVDD_1P8电流- 25mA

    DVDD_1P2电流- 245mA (2ADC/通道模式- 40x 模式)

                     -190mA (4ADC/通道模式- 80x 模式)

                     -170mA (8ADC/通道模式- 160x 模式)

    因此、当您有更多有源 JESD 通道时、功耗会更高。 因此、使用较少的通道数肯定会节省功耗。 不过、通道速率将很高。

    您可以进一步参阅第35页和第36页提供的数据表功耗图。

    谢谢、此致、

    Abhishek