This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ICG 的解调相移约为90度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298, ADS1296R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158630/ads1298-demodulation-phase-for-the-icg-was-shifting-about-90-deg

器件型号:ADS1298
Thread 中讨论的其他器件:ADS1296R

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

请参阅下面的查询。

"我们发现了一种奇怪的效果。 ICG 的解调阶段看起来大约在90度左右变化、不是在很大的步进中、而是在很小的步进中非常缓慢。 我认为 ADS1298R 中不会发生这种情况、但要肯定的是:您对此有什么意见吗? 信号缓慢反转!"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以要求进一步澄清" ICG 的解调阶段 转换约为90度"是什么意思?

    还有"不是在大台阶上、而是在小台阶上非常缓慢。"?

    客户能否提供任何图解或屏幕截图?

    它们是否使用 ADS1298或 ADS1298R?

    客户是否正在使用/尝试检测 ECG 或 RESP 信号? 他们是否碰巧拥有/使用 ADS1298评估套件/板(EVM)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chien:  
    感谢您的及时响应。 请参阅客户的反馈。
    "感谢您的回答。 我将尝试回答您的问题。
    原理图
    我们是 ADs1298R (或 ADS1296R)、也是转售。 由于我们需要更精确的信号(不仅需要重新发送、而且需要完整的 ICG)、因此我们有一个由 RESP_MODP 和 RESP_MODN 输出控制的外部电流源。 电压测量在通道 IN1P 和 IN1N 上完成、仪表放大器和变压器位于前面。 使用 ADS129xR 的内部调制器 en DEMOD。 相位设置为22.5度。
    信号
    这更难解释、因此 A 将显示一些屏幕截图。 所有信号都没有任何软件滤波。
    第一个显示了概述。 顶部信号是 ECG、底部 ICG (Z0)。

    第二部分显示了第一部分
    第三部分显示了最后一部分
    因此、如果您查看信号、您会看到转售凸点的形状发生了一些变化。 首先,他们更像是中间的 U,最后更像是倒置 U。我相信,在信号路径中出现相移的情况下,可以解释这一点。 相移的可能位置:
    - 电流源(但直接通过 ADS129xR 控制)
    - 人体(奇怪的是、以前从未见过这样的大转变)
    - 变压器和仪表放大器与电极结合使用
    - ADS129xR (但即使可能也是平滑的侧向、并且不仅是22.5度步长)
    我们只看到过一次这个问题,很难衡量这个问题。 所以、要排除 ADS129xR、您能给我一些建议吗?"
    感谢您的帮助。
    此致、  
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我仍然看不到  ICG 的含义是什么?

    2.他们是否碰巧拥有/使用 ADS1298R 评估套件/板(EVM)?  客户是否已经/使用过评估套件/评估板(EVM)来执行他们想要的测试? 建议 先在 EVM 板上执行相同的测试、以了解正确的寄存器设置和/或硬件配置、然后再转到客户板。

    3.客户是否使用 ECG/呼吸 模拟器生成呼吸信号? 或者、它们用于注入信号的信号源是什么? 它们是否使用右腿驱动(RLD)引脚/电极?

    4、建议一步一步一步地解决问题。 客户能否在不使用/不打开 RESP 等所有其他特性/功能的情况下正确捕获 ECG 信号?

    5.电极贴片材料、电线/电缆和不平衡/不匹配的 GND 也可能影响/引入漂移和漂移。

    6. 请注意非常重要-

    "启用此呼吸选项后、ADS129xR 通道1不能用于采集 ECG 信号。 如果是 RA
    LA 导联用于测量呼吸和 ECG 信号、将两个导联接至通道1用于
    ECG 信号的呼吸和通道2。"

    "当呼吸模式为时
    启用时、通道1不能用于采集 ECG 信号、因为内部解调电路是唯一的
    传输到该通道。 如果使用用于呼吸测量的相同电极、仍可以采集 ECG 信号
    它们还连接到另一个通道。"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    请参阅我们客户的回复。

    1. ICG 表示 Impedance CardioGraphy (一  种无创的方式 、用于 确定  输出量  、通过           测量         胸部  颈部的电阻抗的心搏到心搏变化来确定每个心脏收缩的行程量)。  使用 ADS129xR 的内部呼吸调制器和解调器完成测量。 ICG 在电阻信号中"隐藏"。 我发送给您的信号/数据仅显示呼吸、而不显示 ICG。 您可以在我们的网站 http://www.vu-ams.nl/上看到我们所做的工作。 这与旧版本的硬件有关
      VU-AMS 可用于测量: 心率/心搏间间隔(IBI)、心率变异性(SDNN、RMSSD、IBI 功率频谱)、呼吸窦性呼吸(RSA)、顶出前期(PEP)、左心室弹出时间(LVET)、心室率(RR)、卒中容积(SV)和心输出(CO)、皮肤加速水平(SCL)和皮肤导体(Rs)...
      www.vu-ams.nl
    2. 我们使用自己的电路板、而不是评估板。 在评估板上执行相同的测量非常困难。
    3. 我们的信号源是人体。
    4. ECG 信号完美。
    5. 漂移和漂移在我们的应用中非常正常、但根本不是问题。 它无法解释 ICG/呼吸信号的反相
    6. 是的、我们知道。 CH1用于 ICG/呼吸、CH2和3用于 ECG
    那么、回到我的初始问题:
    调制器使用 RESP_MODP 和 N 信号调制电流源(体背面的电极)、而 CH1设置为使用 RESP_DEMOD 模块进行解调。 使用32kHz 频率进行调制、呼吸相位为22.5度。
     由于我看到解调信号缓慢反相、我怀疑体中的相移发生了变化、或者 ADS1298R 调制器和解调器改变了解调相位。
    但是、这是否会在 ADS1298R 内部发生(不更改其设置?)。
    也许是一个适合未来的好更新:在 ADS1298R 内构建具有90度相移的第二个解调器。 这样、您就会得到一个矢量(就像锁存放大器)。
    感谢您的帮助。
    此致、  
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请感谢 ICG 的解释-使用电阻来关联/重压/模型/估计心输出量。

    ADS129xR 的呼吸不是为了进行精确且准确的阻抗测量;它旨在检测阻抗是否相对于基线阻抗发生变化、因此精确阻抗测量可能存在一些限制。 客户可以参阅/查看 EVM 用户指南、并使用 EVM 查看呼吸检测是否符合其 ICG 应用-通过使用 EVM 并按照用户指南、我确实会看到非常 微小的信号漂移(40秒内小于0.02mV)、 但看不到任何反转-

    原始数据-

    LPF 之后-

    客户尝试测量的阻抗或基线阻抗是否保持稳定? 请注意、人体的复数阻抗非常复杂、非线性和非均质、因此不容易用于构建良好的基线或基准或进行校准。

    例如、如果模拟呼吸频率发生变化、生成的波形也会发生变化。  结果或结果 是复数阻抗和复数频率的函数、不容易精确建模。

    客户可能会考虑构建一个简单的 RC 电路(例如、EVM 上的电路或某些 ECG 仿真器也具有 RESP 仿真)或 RC 网络电路(以非常大致地模拟人体阻抗)、以验证测量和观察结果。

    如果客户真的想要更高的精度和精确的生物阻抗测量、他们可能需要考虑使用恒定电流源进行四极测量和同相正交滤波器、并在生物阻抗测量中进行一些研究/研究。